globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>
Presse

Wir vernetzen Sie mit unseren Infrastrukturlösungen, neuen Produkten und unserem Unternehmen

Videographer shooting businessman during corporate interview with female journalist.
  • Panduit schließt die Veräußerung seines Atlona-Produktportfolios ab

    Montag, 30. Juni 2025

    Panduit™, ein weltweit führender Anbieter von Elektro- und Netzwerkinfrastrukturlösungen, gab heute den Abschluss der Veräußerung des Atlona™-Produktportfolios des Unternehmens an Hall Technologies, einen weltweit führenden Anbieter von Pro-AV-Innovationen und fortschrittlichen Signalmanagementlösungen, bekannt.

    WEITERE INFORMATIONEN

    panduit-global-headquarters

    Kurz und gut: Keystone-Buchse in kompakter, sehr kurzer Bauform

    Freitag, 27. Juni 2025

    Panduit hat seine neuen, kompakten RJ45-Keystone-Module für Cat 6 und Cat 6A vorgestellt. Sie lassen sich leicht in Standard-Keystone-Buchsen vieler Schalterprogramm-Hersteller integrieren und sorgen so für die notwendige Konnektivität in immer anspruchsvolleren Gebäudeverkabelungen.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Shielded Keystone RJ45 jack

    Mehr Druck mit den neuen Thermotransferdruckern von Panduit

    Dienstag 20. May 2025

    Panduit hat zwei neue hochvolumige, schnelle Thermotransfer-Desktopdrucker auf den Markt gebracht, den DP4300H/E und den DP4600H/E, die bei Bedarf hochwertige Etiketten mit 300 dpi bzw. 600 dpi für industrielle Elektro- und Netzwerkinfrastrukturanwendungen drucken. 

    WEITERE INFORMATIONEN

    DP4300H/E und DP4600H/E

    Staffelstabübergabe bei Panduit

    Dienstag 7. Januar 2025

    Panduit freut sich, die Ernennung von Jens Holzhammer zum neuen Geschäftsführer für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) bekannt zu geben. In seiner neuen Rolle wird Jens Holzhammer die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser wichtigen Region vorantreiben.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Jens Holzhammer succeeds Ralph Lolies as the new managing director
  • Donnerstag, 14. November 2024

    Wire Basket - Innovatives Kabelmanagementsystem für Rechenzentren und mehr

    Panduit erweitert sein vielseitiges Portfolio an Kabelmanagement- und Trassensystemen um den Wire Basket und führt dieses innovative Produkt nun auch auf dem europäischen Markt ein. Der Wire Basket ergänzt den bewährten gelben oder schwarzen FiberRunner™ Kanal in Rechenzentren und bietet eine ideale Lösung für die Verteilung aller anderen Kabel und Leitungen.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Wire Basket - Gittertrasse

    Mittwoch, 4. September 2024

    Die Panduit G6 PDUs bieten hervorragende Cybersicherheit und Leistungsmerkmale

    Panduit, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Netzwerkinfrastruktur, stellt seine sechste Generation seiner PDU-Serie (Power Distribution Unit) vor. Die Panduit G6 PDU kombiniert den optimalen flachen Formfaktor ihrer Klasse mit verbesserter integrierter Intelligenz in einem essenziellen Stromverteilungsgerät für Datenschränke.

    WEITERE INFORMATIONEN

    G6 PDU

    Donnerstag, 18. Juli 2024

    Edge-Wandgehäuse bietet reichlich Platz

    Für Edge-Anwendungen wie lokale, abgesetzte Switch-, IT- und Server-Systeme bieten die kompakten TrueEdge-Wandgehäuse von Panduit erstaunlich viel Platz. Bei der Entwicklung ist der Hersteller neue Wege gegangen, denn in den Raumwundern lassen sich 3, 6 bis 9 aktive Switch-, Server- oder Edge-Computing-Systeme mit einer Höhe von jeweils 1 HE (Höheneinheit) vertikal montieren.

    WEITERE INFORMATIONEN

    TrueEdge Wandgehäuse von Panduit

    Donnerstag, 23. Mai 2024

    Panduit ist jetzt Mitglied des Netzwerks House of Energy

    Seit Beginn des Jahres verstärkt das US-amerikanische Familienunternehmen das Kompetenzprofil des Netzwerks House of Energy, die Denkfabrik für zukunftsorientierte Energieprojekte in Hessen. Mit rund 50 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung engagiert sich das House of Energy für ein nachhaltiges Energiesystem und deckt mit seinen Kompetenzen alle relevanten Themenfelder der Energiewende ab.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Panduit ist jetzt Mitglied des Netzwerks House of Energy

    Mittwoch, 28. Februar 2024

    Sicher keimfrei mit antimikrobiellen Kabelbindern

    Mit den antimikrobiellen und metalldetektierbaren Kabelbindern und Befestigungen erweitert Panduit das Anwendungsspektrum unter anderem für die Medizintechnik, Lebensmittelfertigung, Labore oder die Pharmaindustrie. Die Befestigungskomponenten sind aus einem metallimprägnierten Material hergestellt und lassen sich von Metalldetektionsgeräten identifizieren.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Antimikrobielle und metalldetektierbare Kabelbinder und Halterungen

    Dienstag, 6. Februar 2024

    Hochvolt-Klemme ideal für Batterie-Kabel

    Mit den neuen Hochvolt-Kabelklemmen von Panduit lassen sich Batterie-Kabel in Elektrofahrzeugen (EV, englisch: electric vehicle) noch sicherer, schneller und flexibler im Fahrzeug montieren. Die Hochvolt-Kabelklemmen sind wichtige Komponenten in elektrischen Systemen in Kraftfahrzeugen oberhalb 25 VAC bzw. 60 VDC.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Hochvolt-Klemmen
  • Montag, 3. Juli 2023

    IT-Schrank bietet noch mehr Effizienz - FlexFusion XGL

    Panduit hat die IT-Schrankfamilie FlexFusion um eine effiziente Lösung erweitert. Die neuen IT-Racks mit dem Zusatz XGL sind besonders für kostensensible Netzwerk- und Serveranwendungen ausgelegt und bieten umfangreiche Kapazität auch bei hoher Kabeldichte in Rechenzentren, Unternehmen oder Colocation. 

    WEITERE INFORMATIONEN

    FlexFusion XGL

    Montag, 19. Juni 2023

    Panduit gewinnt Innovation-Award für RapidID

    Panduit, weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäudeautomatisierung, ist in diesem Jahr mit dem Innovation Award der Fachzeitschrift Schaltschrankbau ausgezeichnet worden.   

    WEITERE INFORMATIONEN

    Innovation Award für RapidID

    Donnerstag, 1. Juni 2023

    Intelligente PDU 4-in-1 mit hoher Steckplatzdichte

    Panduit hat sein Angebot an intelligenten Steckdosenleisten erweitert. Jetzt mit noch höherer Steckplatzdichte und optimierter Zuverlässigkeit zusätzlich unterstützt durch integrierte Intelligenz.

    WEITERE INFORMATIONEN

    SmartZone G5 iPDU

    Donnerstag, 16. Februar 2023

    Digitales Mapping für Netzwerk-Kabel – RapidID

    Panduit führt das neuartige System RapidID für Netzwerkkabel ein, mit dem sich noch schneller und cleverer Netzwerkkabel digital archivieren und dokumentieren lassen. Das RapidID Network Mapping Systems spart so bis zu 50% Zeit und Kosten für die Dokumentation von Patch-Kabeln.  

    WEITERE INFORMATIONEN

    Panduit RapidID

    Donnerstag, 12. Januar 2023

    Atlona feiert Jubiläum auf professioneller Audio-Video-Weltmesse ISE 2023

    Atlona kündigt zahlreiche Innovationen in den Bereichen Collaboration, Connectivity und Control auf der weltweit größten Messe für professionelle Audio-Video-Technik an. Vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2023 erleben die Besucher bei Atlona in Barcelona Live-Demos von realistischen Anwendungen. 

    WEITERE INFORMATIONEN

    Atlona Messestand auf der ISE 2023
  • Donnerstag, 3.November 2022

    Neue Materialeigenschaften für noch stärkere Kabelbinder

    Panduit stellt die neue Kabelbinder-Serie PLT4S-M6120 vor, wobei der Zusatz 612 für das UV-beständige Material Nylon 612 steht. Diese neue Materialzusammensetzung bietet Anwendern mehrfachen hohen Nutzen. So sind die Nylon-612-Kabelbinder beständig gegen chemische Korrosion, selbst wenn sie bei Applikationen Salzen, Kohlenwasserstoffen, Chlorkohlenwasserstoffen, Basen oder korrosiven Stoffen wie Zinkchlorid oder verdünnten Säuren ausgesetzt sind.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Panduit Nylon 612 Kabelbinder

    Mittwoch, 21. September 2022

    Mobile Etiketten-Drucker-Serie jetzt erweitert

    Panduit präsentiert zwei neue Modelle seiner MP-Druckerreihe: Der MP75 ist ein handtellergroßer, zuverlässiger und kostengünstiger Etikettendrucker für Netzwerkinfrastrukturen, Elektro- und Industrieanwendungen. Für die gleichen Anwendungsfelder überzeugt der MP200 im handlichen Format als sehr robuster und leistungsstarker Industriedrucker. Beide Druckerneuheiten lassen sich einfach handhaben sowie in mehreren Sprachen bedienen und nutzen die Panduit-Etikettenvielfalt.

    WEITERE INFORMATIONEN

    MP75 und MP200

    Freitag, 12. August 2022

    Mit Single Pair Ethernet von Feldbus auf Ethernet

    Die neuen Single Pair Ethernet (SPE)-Kabel von Panduit unterstützen den Technologie-Sprung in der Gebäude- und Industrie-Automatisierung. Mit den weltweit verfügbaren Kabeln lassen sich z.B. Feldbus-Steuerungen in moderne Ethernet-Topologien migrieren. Damit wird ein Übergang in eine zukunftsorientierte Infrastruktur bereitgestellt. Langfristig wird die Komplexität in der Anlage reduziert sowie Inbetriebnahmen, Anwendungs- und Geräte-Upgrades vereinfacht.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Single Pair Ethernet

    Donnerstag, 19. Mai 2022

    Sicher ist Sicher auf Knopfdruck – VeriSafe 2.0

    Das System VeriSafe von Panduit minimiert das Risiko elektrischer Gefahren, indem es die Spannungsfreiheit des Schaltschranks überprüft. Im Vergleich zu bisherigen tragbaren Testinstrumenten prüfen Anlagenbetreiber und Maschinenbauer so deutlich schneller ob ein elektrisch sicheres Umfeld vorliegt. Gemäß der NEC, festgelegt im NFPA 70E, ist vor dem spannungsfreien Arbeiten mit elektrischen Installationen für ein elektrisch sicheres Umfeld zu sorgen.

    WEITERE INFORMATIONEN

    VeriSafe 2.0 AVT

    Dienstag, 15. Februar 2022

    Panduit ernennt Marc Naese zum CCO

    Panduit gibt die Ernennung von Marc Naese zum Chief Commercial Officer bekannt. Als langjährige Führungskraft des Familienunternehmens war Naese zuletzt als Senior Vice President für die Geschäftseinheit Netzwerk-Infrastruktur verantwortlich. In dieser neu geschaffenen Position berichtet er direkt an Shannon McDaniel, Vorstandsvorsitzenden von Panduit.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Marc Naese

    Freitag, 4. Februar 2022

    Neuer CEO bei Panduit mit Europa-Erfahrung

    Der Aufsichtsrat des US-amerikanischen Familienunternehmens Panduit mit 5.400 Mitarbeitern hat Shannon McDaniel mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum CEO (Chief Executive Officer, dt. Vorstandsvorsitzender) ernannt. McDaniel, der als CFO (Chief Financial Officer) seit 2018 bei Panduit tätig ist, tritt damit die Nachfolge von Dennis Renaud an, der in den Ruhestand geht.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Shannon McDaniel

    Dienstag, 18. Januar 2022

    Neues IT-Schranksystem online konfigurieren

    Bei der Entwicklung der neuen IT-Schanksysteme der Serie FlexFusion standen Benutzerfreundlichkeit und Flexibiltät im Vordergrund, um die immer weiter steigenden Anforderungen von IT-Umgebungen zu erfüllen. Deswegen lassen sich die neuen IT-Racks individuell konfigurieren und bleiben gleichzeitig maximal skalierbar.

    WEITERE INFORMATIONEN

    FlexFusion™ Schranksystem
  • Donnerstag, 2. Dezember 2021

    Neuer Ausstellungsraum von Panduit eröffnet

    Panduit, ein führender Hersteller und Anbieter von innovativen Netzwerk- und elektrischen Infrastrukturlösungen, gab die Eröffnung seines neuen Showrooms in Ljubljana, Slowenien, bekannt.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Eröffnung Panduit CBC Ljubljana

    Mittwoch, 17. November 2021

    Aktueller Netzwerkinfrastruktur-Katalog von Panduit

    Der neue Netzwerkinfrastruktur-Katalog EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) mit den aktuellen Panduit-Produkten und -Lösungen ist ab sofort erhältlich. Schneller und effizienter finden Anwender in Industrie und IT ihre passende Lösung mit der digitalen Version, die online zum Download bereit steht.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Network Infrastructure Catalogue

    Dienstag, 25. Mai 2021

    Wie man bei einer Reise nützliche Innovationen entdeckt

    Das EMEA Digital Forum 2021, "We Connect. The Journey of Innovation." steht vor der Tür. Registrieren Sie sich jetzt und erleben Sie live die neuesten Trends in der Netzwerk- und industriellen elektrischen Infrastruktur.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Digital_Forum_2021_540x439

    Montag, 10. Mai 2021

    Panduit bei Ausschreiben.de

    Panduit, führender Hersteller von Infrastruktur-Lösungen, stellt zahlreiche Ausschreibungstexte seines umfassenden Produktportfolios für die physikalische und elektrische Netzwerkinfrastruktur noch einfacher und schneller zur Verfügung. Auf der Plattform Ausschreiben.de finden Ingenieurbüros, Planer und Systemintegratoren von Rechenzentren, Industrie- und Gebäudeautomatisierung alle Textbausteine und technischen Daten zum direkten Download.

    WEITERE INFORMATIONEN

    panduit_ausschreiben_de_540x439

    Donnerstag, 25. März 2021

    Kabelschellen von Panduit für noch mehr Sicherheit und Ausfallschutz 

    Stromführende Kabel lassen sich in Anlagen, Produktion, Gebäuden oder Rechenzentren auf unterschiedliche Arten verlegen und sichern. Als strukturmechanische Lösung schützen die neuen Kabelschellen von Panduit bei Kurzschlüssen und erhöhen so die Anlagensicherheit maßgeblich. Bei der Entwicklung der Panduit Kabelschellen spielt die IEC-Norm 61914:2015 eine besondere Rolle. Der Standard mit dem Zusatz „2015“ bildet die aktuelle, umfassendste und weltweit anerkannte Anforderung zum Testen von Kabelschellen.

    WEITERE INFORMATIONEN

    cable_cleats_kabelschellen_panduit_540x439

    Donnerstag, 4. Februar 2021

    An die Kante, fertig, los

    Panduit, führender Hersteller von Infrastruktur-Lösungen, hat seine Serie für Kabelbefestigung erweitert. Bereits die bestehenden Solar Edge Clips aus Metall kann man ohne Werkzeug in rund 11 Sekunden installieren - 10 Sekunden schneller als durchschnittliche Kombinationen aus Kabelbinder und Clips, eine Zeitersparnis von fast 50%. Die neuen Edge Clips von Panduit lassen sich vielseitig, schnell und sicher direkt an Schalttafel- und Rahmenkanten befestigen.

    WEITERE INFORMATIONEN

    Panduit_Edge_Clip

Panduit-Logo zum Download

Das Panduit-Logo ist unser wichtigstes grafisches Asset. Befolgen Sie daher bitte die Markenlogo- und Stilrichtlinien von Panduit, und verändern oder modifizieren Sie in keiner Weise die von Panduit autorisierten Logodesigns oder Grafiken. Um ein Panduit-Logo herunterzuladen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der nachstehenden Links und wählen Sie „Link speichern unter“ aus.

Verwendung in den USA:
Hohe Auflösung (*.eps) (Link)
Niedrige Auflösung (*.jpg) (Link)

Internationale Verwendung:
Hohe Auflösung (*.eps) (Link)
Niedrige Auflösung (*.jpg) (Link)

 

Kontaktinformationen für Medien

Sie möchten mehr Neuigkeiten und Hintergründe zu den Innovationen von Panduit erfahren? Wenn Sie Medienvertreter sind, wenden Sie sich bitte an:

Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com